结果:找到"光纤跳线 多模光纤 单模光纤",相关内容1000条
  • SC光纤跳线_深圳光纤跳线厂-SC连接器介绍解析
  • SC连接器简介SC连接器是由日本电话公司(NTT)的实验室在80年代中期开发的,是陶瓷插芯问世后最早进入市场的连接器之一。SC有时也称为“方形连接器”,其推挽式连接端面带有弹簧加载的陶瓷插芯。最初旨在用于千兆以太网,后来于1991年被标准化为电信规范TIA-568-A,并随着制造成本的下降而逐渐普及。由于其出色的性能,它在光纤市场上占据了十多年的历史,只有ST与之竞争。三十年来,它仍然是偏振保持应用中第二常见的连接器。SC非常适合数据通信和电信应用,包括点对点和无源光网络。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 深圳线线厂 SC线 SC线 发帖人:光缆厂家批发商 发帖时间:2021-03-24 09:50:00
  • 光纤跳线的最小弯曲半径可达多少?
  • 光纤是由玻璃或塑料制成的纤维,光纤本身非常脆弱、易断。而将微细的光纤封装在塑料护套中,就能够使它可以弯曲而不至于断裂。光纤包覆在保护套后的线缆就是光缆。那光缆是否就可以随意的弯折呢?由于光纤对应力敏感,因此弯曲光纤时有可能导致光信号通过光纤包层逸出,随着弯曲变得尖锐,光信号也将泄露的更多。弯曲也会引起微裂纹,从而永久损坏光纤。更为麻烦的是很难找到微弯点,并且需要昂贵的测试设备,至少必须对跳线进行清洁或更换才行。光纤弯曲会引起光纤衰减。随着弯曲半径的减小,光纤弯曲产生的衰减量会增加。由弯曲引起的衰减在1550nm处大于在1310nm处,甚至在1625nm处更大。因此,在安装光纤跳线时,尤其是在...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 线 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2021-01-28 15:07:00
  • MPOMTP光纤跳线十大应用场景
  • 随着数据中心40G/100G网络布线对高速传输和数据容量的需求,高密度MPO/MTP光纤连接器、跳线的应用愈加普遍。MPO是“Multi-fiberPushOn”,是日本NTT通信公司在1980年代开发的第一代弹片卡紧式的多芯连接器。MPO连接器的尺寸与普通的SC连接器差不多,但是密度却提高了几倍。通常可将12芯光纤排为一列,支持一列或多列光纤在同一个MPO连接器内,根据连接器内排放的芯数不同分为一列(12芯),多列(24芯或以上),应用于400Gb的还可是16/32芯的排列。这样,一个MPO连接器可实现12芯或以上的光纤信号同时传输,给光纤布线节省了极大的空间与资源。根据MPO/MTP的性...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 线 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2021-01-20 11:16:00
  • 多模光纤OM3-150和OM3-300的区别
  • OM3跳线为万兆多模跳线,多模光纤采用发光二极管做光源,允许多束光在光纤中同时传播,从而形成模分散。模分散技术限制了多模光纤的带宽和距离,因此,多模光纤的芯线粗,传输速度低、距离短,整体的传输性能差,但其成本比较低,一般用于建筑物内或地理位置相邻的环境下。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下多模光纤OM3以及OM3-150和OM3-300的区别。OM3光纤为激光优化的光纤类型,可以在850nm传输窗口提供更高的传输带宽,在千兆网中,OM3可支持550米的传输距离,在万兆以太网中,OM3可传输至300米,在40G/100G以太网中,OM3可传输至100米。多模光纤的带宽为50MHz...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 线 发帖人:光纤模块 发帖时间:2021-01-09 16:19:00
  • 光纤跳线的类型及其对应的颜色是什么?
  • 光纤通信技术和计算机技术作为信息化的两大支柱,其中计算机负责把信息数字化,而光纤则是负责将信息传输出去。光纤通信是以光波作为载波,将信息从A处传输到B处。根据ITU-T标准,通信光纤分为G.651、G.652、G.653、G.654、G.655、G.656、G.657共7类,其中G.651为多模光纤,G.651-G.657为单模光纤。ISO/IEC又将多模光纤分为OM1-OM5,这5类多模光纤主要应用于局域网(LAN)与数据中心(DCN)中。目前市面上常见的光纤跳线类型有单模OS2跳线、多模OM2/OM3/OM4光纤跳线。下面易天光通信(ETU-LINK)就来聊一聊光纤跳线的类型以及对应的颜...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 线 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-10-20 17:21:00
  • 什么是单工、双工光纤跳线?
  • 光纤跳线按照接口的工作模式可以分为单工和双工,那什么是单工、双工?单工和双工都是电信和计算机网络中的通信通道两种模式,单工、双工跳线也可称为单联、双联(单芯、双芯)。什么是单工?单工是数据传输只支持在一个方向上传输。通信两端,一端是发送器,另外一端是接收器,不具有可逆性。例如广播电台,通常只向观众发送信号,不接收观众的信号。什么是双工?双工又有分半双工和全双工。半双工是可以在信号载体上进行双向传输数据,但不能同时传输。在通信过程中,通信系统两端的发送器和接收器可通过收/发开关来进行方向的切换,实现单个方向上的传输,也可以说半双工模式是一种可切换方向的单工通信。例如步话机,当你按下通话按钮时,...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 线 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2020-10-10 14:36:00
  • 光模块和多模光纤在数据中心的发展趋势
  • 在大数据、云计算、物联网、移动互联网的迅速发展的今天,银行、税务、医院、电商、等各行各业都依赖数据中心的支撑,数据中心的流量与日俱增,在未来数据中心必定是今后社会信息系统的数据仓库和心脏。为应对庞大的数据传输需求,越来越多的企业选择建设多个数据中心。下面易天光通信给大家介绍下目前用得比较火的光模块和多模光纤。光模块作为光纤通信的重要组件,用于实现光信号的发送和接收。易天光通信(ETU-LINK)通过市场探查发现目前最热门的是25G、40G和100G光模块,其主要应用在数据中心核心交换机,40G端口的交换机通过搭配QSFP+光模块,构成40G以太网。从汇聚层交换机上的端口到核层心路由交换机现在...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-09 15:44:00
  • 「MPO/MTP区别」全面介绍MPO光纤跳线参数及应用
  • MPO光纤跳线,MPO(Multi-fiberPushOn)连接器为MT系列连接器之一,MT系列的插芯都采用插芯端面上左右两个直径为0.7mm的导引孔与导引针(又叫PIN针)进行精准连接。MPO连接器与光纤光缆加工后可生产出各种形式的MPO跳线。MPO跳线可以有2~12芯设计,最多可以是24芯,目前使用最多的是12芯的MPO连接器。MPO连接器的紧凑设计,使MPO跳线芯数多,体积小。MPO跳线被广泛应用于在布线过程中需要高密度集成光纤线路环境中,FTTX及40/100GSFP、SFP+等收发模块或设备内外部的连接应用,MPO常用8-12-24芯。MPO分类MPO光纤跳线分为转接型与非转接型,...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MPO线 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-07-26 17:26:00
  • 分享一些光纤模块接口类型有用信息给大家
  • 为了让新的合作伙伴轻松地学习光模块接口,下面易天光通信(etulink.com)为大家总结了一些有用的信息:光纤模块的接口类型:双纤接口,单纤接口和RJ-45接口。1.双纤接口:常见的是双纤SC和双纤LC双纤SC双纤LC2.单纤接口:单纤SC和单纤LC单纤SC单纤LC3.RJ-45接口:传输介质是同轴电缆(双绞线)SC接口模块连接SC跳线,LC接口模块连接LC跳线。光纤包括一些类型:1.SMOS29/125um2.MMOM162.5/125um3.MMOM250/125um4.MMOM350/125um5.MMOM450/125umCopper-TSFP连接cat5或cat6UTP/FTP电...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 线 接口 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-13 14:56:00
  • 关于MTP光纤跳线,你需要了解MTP光纤跳线的结构和类型
  • 随着信息化社会的高度发展,信息的数据量也在呈指数级不断增长,人们对通信的带宽需求也在不断的增强。为了满足高速大容量光通信系统的高密度和高效率的光缆连接需求,mtp/mpo光纤跳线就应运而生了。不过这里易飞扬通信给大家介绍的mtp光纤跳线。什么是mtp光纤跳线?MTP表示多芯端接推入式连接器,由美国Conec公司设计,是一种具有多重创新设计的高性能的MPO连接器。MTP光纤跳线的名字从MTP连接器而来,用于电信机房网络设备之间的高密度连接。这种光纤跳线能够为布线系统提供具有成本效益的解决方案,并且还具有高性能、高密度等多种优点。mtp光纤跳线结构MTP光纤跳线是由MTP连接器、光缆和其他连接器...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MTP线 易飞扬线 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-02-23 16:02:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: